This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关器件 SN74AVC4T774PWR 在 I2S 应用中的使用情况的查询

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1124057/query-regarding-the-part-sn74avc4t774pwr-usage-of-i2s-application

主题中讨论的其他器件:SN74AUC125

您好!

我们计划使用电平转换器部件"SN74AVC4T774PWR"将3.3V I2S (IIS - 音频)信号转换为1.8V I2S。 您能否确认使用该器件作为 I2S 信号是否存在任何技术挑战?

假设 I2S 频率约为60MHz、44MHz。

谢谢、
sakthivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将起作用。

    但对于单向降压转换、您也可以使用具有可过压输入的缓冲器、如 SN74AUC125。