主题中讨论的其他器件:TMUX7412F、 TMUX1072
团队、
我的客户正在使用差分运算放大器、以便为 C2k 微控制器中的 ADC 输入提供保护。 我们是否有一个多路复用器为 ADC 的输入提供过压/欠压保护? 即、如果输入范围高于 VDD、它会打开多路复用器开关以保护输出?
谢谢!
Greg
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Greg、
是的、我们确实推荐使用 TMUX7412F、因为它专为您的应用而设计、并且具有所需的过压保护功能:


有关该器件的更多信息、请访问 :https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux7412f.pdf?ts=1658499912634&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMUX7412F
如果您有任何问题或疑虑、请告诉我!
谢谢、
NIR
NIR、
这是如此接近! 我们是否有适用于单个5V 电源的类似器件? 如果输入超过电源电压、则看起来会自动触发、但不幸的是、8V (或+5/-3)仍会导致单端5V ADC 出现问题...
Greg
您好、Greg、
由于您正在寻找5V 单电源、我建议使用 TMUX1072。


过压保护在大约6V 时触发、可提供高达18V 的保护。
如果 TMUX1072不适合您、您能详细说明应用要求吗?
谢谢、
NIR