This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B-Q1:您能否共享 CD4051B-Q1的 FMEDA 文档?

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B-Q1, CD4051B, TMUX4051
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1109185/cd4051b-q1-can-you-share-the-fmeda-document-of-cd4051b-q1

器件型号:CD4051B-Q1
主题中讨论的其他器件: CD4051BTMUX4051

先生,您好:

我们使用 CD4051B-Q1在 CVT 控制器上进行设计。

您能否共享 CD4051B-Q1的 FMEDA 文档?

我们需要它来完成我们的 FMEDA 数据。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Statham、  
    您是指功能安全文档吗? 我们目前还没有这种文档、但由于我们在汽车产品系列中生成更多这些文档、因此积压了大量文档。

    此外、请查看 TMUX4051。 它是 CD4051B 的更新版本。 汽车版本将很快提供样片(本季度/下一季度早期)

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami:

    您能否尝试为我们提供以下数据?

    我们需要这些数据来完成我们的 FMEDA。

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Statham、  

    我们提供的可用信息可在产品文件夹的质量可靠性和封装选项卡中找到。

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=CD4051BQPWRG4Q1

    您可以在此处找到 MTBF/FIT 编号。 由于我们尚未创建功能安全文档、因此我们将不会获得故障模式数据。 不过、正如我提到的、这是我们的积压工作。  

    谢谢、
    Rami