This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1204:VD/VS 信号之前 VDD 下降时的风险或不风险

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1131346/tmux1204-risk-or-not-when-vdd-drop-before-vd-vs-signal

器件型号:TMUX1204
主题中讨论的其他器件:TMUX1511

尊敬的团队:

如果 VD/VS 之前的 VDD 下降仍有信号、有什么风险?

我是否可以向您学习如何按数据表参数检查风险?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是的、在源极或漏极引脚上仍然存在电压的情况下降低 VDD 电压可能会导致损坏。 这违反了建议的工作条件、其中 Vd 或 Vs 上的电压被限制在高侧至 VDD 电压值(请参阅下表)。 选择具有断电保护功能的器件将解决此问题、因为具有此功能的器件可能会在源极/漏极引脚上存在电压、而与电源电压无关。 下面是 TI 高精度实验室视频的链接、该视频详细介绍了以下特性: 通过断电保护功能简化电源定序

    遗憾的是、在单通道4:1配置中、产品系列中当前没有具有此功能的器件。 另一种选择是使用具有此功能的 TMUX1511、并将所有漏极引脚连接在一起、以创建类似于此设置的4:1配置:

    谢谢、
    Tyler