This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX507:当 VDD=0时、模拟输入引脚的电压输入

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX507, TMUX8108, TMUX7308F, MPC506
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1058306/mux507-voltage-input-to-analog-input-pins-when-vdd-0-case

器件型号:MUX507
主题中讨论的其他器件: TMUX8108TMUX7308FMPC506

您好!

 

我对 MUX507有疑问。

 

数据表将模拟引脚的绝对最大输入电压指定为 VSS-2 ~ VDD+2。

有一条注释:“电压限值在电流限制为+-30mA 时有效”。

 

当 VDD=0V 时、当2V 输入到模拟引脚而没有任何额外的电流限制时、模拟引脚上是否有可能出现超过30mA 的电流?

是否有 ESD 二极管或通过 VDD 在模拟输入引脚上有其他东西?

 

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oba、  

    模拟输入引脚通过 VDD 有一个 ESD 二极管(无断电保护) 这将使用2V 输入进行正向偏置、因此当 Vdd = 0V 时、您不应向器件施加电压、这也符合数据表的建议规格。  

    MPC506是一款16:1器件、具有断电保护功能、最高可支持16V 电压。 如果这对于您的电压范围而言太低、您还可以使用几个8:1器件、例如具有断电保护功能的 TMUX7308F 或 TMUX8108、与连接在一起的输出并联以实现相同的功能。  

    谢谢、
    Rami