This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16233:输出特性

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT16233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1050176/sn74cbt16233-output-characteristic

器件型号:SN74CBT16233

您好!

当用户在 以下条件下运行 SN74CBT16233时、B1输出大约为4V。 4V 是预期行为吗?

VCC = 5V
SEL = 0V
TEST = 0V
A = 5V
(B1引脚上无负载)

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    是的、这正是我们所期望的-这是一个基于 NFET 的开关、这意味着当负载开路时、可传递的最大电压为 VCC - VT、其中 VT 是 MOSFET 的阈值电压。 该值会因器件而异、它不是我们有数据的值、但~1V 是合理的值。


    最棒的

    Parker Dodson