请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX7219 大家好、
我们推广使用引脚对引脚解决方案 TMUX7219来替代 ADG1419、但 在客户的 PCB 设计中、TMUX7219的 EN 引脚是悬空的、不会连接到任何位置、因为 ADG1419的同一引脚 是 NC。
您是否知道客户如何在 不更改任何电路的情况下使用我们的 TMUX7219?
或者是否有用于替代 ADG1419 (MSOP)的确切 BOM 器件?
谢谢你。
此致、
Cindy