This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3253:针对 OE 和输出引脚的 SN74CB3Q3253问题。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1043003/sn74cb3q3253-sn74cb3q3253-question-for-oe-and-output-pin

器件型号:SN74CB3Q3253

大家好、

客户希望使用 SN74CB3Q3253进行替换、如下图所示、他们担心以下问题:

1.他们发现 VCC 在技术规格中推荐2.3V~3.6V,因此,如果他们想要更改以弹出此组件,他们需要修改 VCC 和 OE 引脚 PU 导轨(更改为3V3),对吧?

2.输出引脚是否需要 PU 电阻器?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    1) 1)是的、他们需要修改用于该器件的电源轨才能正常工作。 如您所述、 SN74CB3Q3253 在2.3-3.6V 范围内工作、需要对电路进行更改以适应这种情况。 此外、 如果您使用的是2.3V-2.7V 电源、OE 引脚的 VIH 电平至少为1.7V、如果您使用的是2.7V 至3.6V 电源、则为2V。 因此、根据您使用的电源轨、如果您使用的是较低的电源轨、则可以将电流 OE 上拉保持为1.8V、否则、如果您使用的是较高的电源轨、则需要修改该电源轨。

    2) 2)建议 JTAG 使用上拉电阻器。 对于类似这样的多路复用器、还建议在两侧都使用上拉电阻器(这就是您已经拥有的电阻器)、以确保通信信号始终处于定义的状态。

    谢谢!
    Bryan