This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4067:适用于 LED 驱动器应用

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4067, TPIC6C595, TPL7407LA, SN74HCS238, CD74HC4514
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1016955/cd74hct4067-for-led-driver-application

器件型号:CD74HCT4067
主题中讨论的其他器件: TPIC6C595TPL7407LASN74HCS238CD74HC4514

大家好、

你好。

我们的客户一直使用 SN54154/74154作为 LED 驱动器、它运行良好、但对于新的 RGB、他们需要大约40mA 的更大电流。 他们正在考虑使用 CD74HCT4067。 CD74HCT4067能否在向 I/O 施加直流电压的情况下驱动 RGB LED?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD74HCT4067的典型导通电阻为60 Ω、这会导致开关上的压降为2.4V。

    考虑电源逻辑器件、例如 TPIC6C595具有强大输出的移位寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    不能、CD74HCT4067不能与更高的电流配合使用:

    1、绝对最大额定值为高于此值+/-25mA、您会看到部件损坏

    2.多路复用器无法提供额外的电流,因此需要由外部驱动器提供电流。

    话虽如此、我将遵循 Clemens 的建议、并研究可提供更强输出(和更高电流)的逻辑器件 由于在类似的 LED 应用中使用多路复用器的问题是、开关需要承载更大的驱动器电流、这会由于过流而导致过多衰减或开关断开。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家!

    只需确认一下、我们是否有一个不具有串行数据输入的4:16驱动器?
    我们的客户项目只包含3、4和8位计数器、不允许串行数据。

    再次感谢。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有单个器件可以执行此操作。

    将一个标准逻辑多路信号分离器(例如、用于3:8的 SN74HCS238、用于4:16的 CD74HC4514)与更强的驱动器(2×ULN2803A 或3×TPL7407LA)组合在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    Clemens 正确、这是一个多芯片应用。 建议的器件是应用的一个良好起点。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你们的澄清!

    我会通知客户。 如果他们有进一步的询问、我将指导他们通过此主题更好地解释他们的用例。

    谢谢、此致、

    艺术