This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无论 TI 是否具有此类开关:3.3V 或5V 电源、均可耐受高达+/-25V 的电压

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157, TMUX6136
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1029698/whether-ti-has-such-switch-supply-of-3-3v-or-5v-withstands-voltage-up-to--25v

主题中讨论的其他器件:TS5A23157TMUX6136

1、TI 是否有诸如用于音频信号双选的 SPDT 模拟开关、两个外部音频输入等开关、这些开关需要尽可能高的+/-25V 高端口电压电阻、以及3.3V 或5V,的电源。其他参数与 此 TS5A23157相似

2、 这是正确的 TMUX6136型号吗  ?如果是,请提供负电压电阻值

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazel、

    已直接与您联系、进一步讨论此问题并收集更多详细信息。

    要回答您的初始问题、除了高达+/-25V 的电源轨功能之外、我们没有任何其他支持此功能的器件。

    谢谢!

    Bryan