This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:传播延迟从 COM 变为 NC、而不是

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1040380/ts3a5018-propagation-delay-form-com-to-nc-and-no

器件型号:TS3A5018
主题中讨论的其他器件:TS3A5223

我将考虑使用该多路复用器。

我想确认从 COM 到 NC 和 COM 到 NO 的传播延迟、但在数据表中找不到任何信息。

还想确认诸如 COM 到 NC1、NC2、NC3和 NC4等渠道之间的这些延迟。

也 是 NO1、NO2、NO3和 NO4的 COM。

请给我建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件(与所有模拟开关一样)是无源开关。 当开关闭合时、其行为类似于电阻器。

    没有传播延迟。 然而、导通状态电阻和电容形成一个低通滤波器、此滤波器可减慢信号边沿;这由带宽限制来描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。

    我了解您将应用于多路复用器内部芯片的解释。

    在芯片接合焊盘和封装引脚之间、有接合线和封装互连、这些外部配置在中

    芯片可能会导致通道(ex.COM 至 NC1、NC2、NC3和 NC4)发生多个10ps 变化

    我的想法是否有误解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川本、您好、

    正如 Clemens 提到的、这些是无源 FET。 传播延迟可以忽略不计、尤其是与键合线和 IC 本身的帧相比。 因此、您的理解是正确的。 实际上、在传播延迟方面、它在很大程度上依赖于输出负载条件。  
    您可以使用无源等效模型获得近似值。 这将是串联的导通电阻和接 地的导通电容以及给定的任何负载。  

    此 E2E 对此进行了更深入的介绍。
    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1015689/tmux1208-propagation-delay-of-tmux1208

    为了更好地了解传播延迟、请查看 TS3A5223、这是同一系列中的一款类似器件。 在35pF 和50欧姆负载下测试的传播延迟约为100-200ps、具体取决于电源电压。 不过、如前所述、这将更多地是负载条件导致的、包括器件的任何布线和/或接线。 器件本身会增加可忽略的延迟。  


    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢其他解释。 我将在将来的产品中使用该器件。