This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:来自 NO6引脚的 VCC 上的泄漏问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/973216/ts3a27518e-leakage-issue-on-vcc-from-no6-pin

器件型号:TS3A27518E

大家好、  

我的一位客户在 VCC 引脚上遇到泄漏问题。 在 VCC 关闭、EN 下拉、IN1和 IN2为低电平的情况下、客户可以看到 VCC 引脚上的泄漏。 这是否符合预期? 如果是、我们在 IC 内部是否没有某种保护(即二极管)? 请注意。

此致、

Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leroy、

    感谢您的联系。

    您能更详细地描述一下您看到的"泄漏"吗? 测得的泄漏量是多少? 观察到泄漏时、系统的状态是什么? VCC 断电时、I/O 引脚上是否存在电压? 进入这个 I/O 引脚的测量电流是多少?

    在断电时有用于隔离的内部保护电路、但请记住、最大 I/O 钳位电流为-50mA (在绝对最大额定值中)。 如果超过该电流、器件可能无法正常运行、或者系统可能会反向供电(通过 VCC 处的泄漏电流)。

    如果在客户的应用中超过此电流限制、您可能需要添加一个限流电阻器、以便 I/O 引脚上的电流保持在规格范围内。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leroy、

    只需检查一下、看看这是否解答了您的问题。 我现在将关闭该主题、但如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    此致、
    Kate