This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问 ADG5404FBRUZ 设计建议

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7208, TMUX6104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/971453/asking-for-the-adg5404fbruz-design-recommendation

主题中讨论的其他器件:TMUX7208TMUX6104

 

您好、先生、

 

我的客户希望设计 ADG5404FBRUZ.pdf。

请提供此替换的建议吗?

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    感谢您的参与。 在此配置中、TI 目前没有中压多路复用器。 现在、我可以提出一些建议:

    • 全新 TMUX7208 (具有闩锁效应抑制的中压8:1多路复用器)现已推出 、它在16引脚 TSSOP 封装中支持4.5V 至44V 单电源或±4.5V 至±22V 双电源。
    • TMUX6104目前可用、具有与 ADG5404相同的配置和引脚排列。 TMUX6104支持 10V 至16.5V 单电源或 ±5V 至±16.5V 双电源、但没有闩锁效应抑制。

    我将通过电子邮件联系、以了解有关此客户机会的更多信息、并提供有关 TI 即将推出的中压产品系列的更多信息。

    此致、
    Kate