This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1134:串扰查询

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/970983/tmux1134-crosstalk-inquiry

器件型号:TMUX1134

大家好、团队、

我的客户有一个具有8个 ADC 引脚的微控制器、他尝试使用4x 1:2 SPDT TMUX1134芯片对其进行多路复用、以便其设计能够容纳16个输入通道。

使用 TMUX1134芯片和所有8个 SEL 引脚、它们使用来自微控制器的单个 GPIO 输出来在高电平和低电平之间交替切换状态。

遗憾的是、它们看到我的两个信号之间存在串扰。 您能否分享详细信息/解决方法?

此致、


Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我只是想获得更多信息、以便更好地理解问题:

    1) 1) TMUX1134的工作电压是多少、1134输入端的信号电平是多少、信号带宽大概是多少?

    2) 2)它们是否在打开输出线路期间看到电压瞬变?

    3) 3)我对串扰发生的位置有点困惑。 我们通常将串扰定义为两个 I/O 路径之间的干扰、即通道 X 信号耦合到通道 Y 的信号。 我只想验证这是发生的情况、因为我不确定这是不是电荷注入问题。  

    4) 如果可能、问题的范围截图将非常有助于诊断问题的确切含义。 如果它是串扰并且误差超出了1134额定电压的规格、通常是布局问题-但如果它是电荷注入问题、可以通过增加稍多的输出电容来解决。

    请告诉我、以便我可以更深入地为您探究这个问题!

    最棒的

    Parker Dodson