This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议在 BMS 系统中与 TMUX1308配合使用的温度传感器

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP235, TMP235-Q1, TMP61
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1007600/temperature-sensor-recommendation-for-use-in-conjunction-with-the-tmux1308-in-a-bms-system

主题中讨论的其他器件:TMP235TMP235-Q1TMP61

您好!

我正在努力推广 TMUX 1308以用于 BMS、并希望将其与温度传感器配对使用。 我在看 TMP235 Q1、您是否认为其他产品更适合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    TMP235-Q1是一款很棒的器件、可以与多路复用器一起正常工作-可能需要在原型板上进行检查、以确保 Rdson 不会影响模拟输出。 自动温度传感器的选择实际上取决于最终用例要求(封装、精度和成本目标)、不过、我已经看到、仅供参考-  

    我们的产品系列中确实有~42个自动等级温度传感器(模拟和数字)、这些产品系列中的传感器可满足我们在市场中看到的各种要求。  

    此外、我还应该提到、TMP61/63/64器件是另一个相当新的伟大器件系列、与 NTC 相比具有技术进步、价格也相同、在使用这些器件时、 因为它本质上是线性的、允许开发人员在温度范围内获得一定的精度、而 NTC 不可能实现这种精度、而无需昂贵(而且难以在测试现场实施)进行三点校准。 如果您朝着这个方向前进、您可能会从固件角度获得一些反馈、但我们必须帮助客户了解(这可能需要几年时间) TMP6系列版本已淘汰 NTC。   

    无论如何-我认为这里是一个不错的选择-让我们知道我们是否需要以任何其他方式提供帮助。 )  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以!