This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6121:用于 RS232 RI 应用的 SPST

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6123, TMUX6122, TMUX6121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1000255/tmux6121-spst-for-rs232-ri-application

器件型号:TMUX6121
主题中讨论的其他器件:TMUX6123TMUX6122

各位专家、您好!

我的客户有一个新的 RS232 RI 应用 SPST 请求、您能为它提供合适的解决方案吗? RI 信号可能为+/- 15V。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    TMUX6121及其相关器件系列(TMUX6122、TMUX6123)均可满足此要求。 由于信号可能介于-15和+15伏之间、因此这些是我们最适合于应用的开关、这些开关最接近正确的配置-因为我们的所有中压1:1开关至少为2通道。  

    对于未使用的通道、它可以保持悬空、或者如果您担心由于阻抗不匹配而导致的反射、则未使用的通道可以使用50欧姆电阻接地。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson