This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开关建议- UART

Guru**** 2507135 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1204, TMUX1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/876323/switch-recommendation---uart

主题中讨论的其他器件:TMUX1204TMUX1209

我有一个应用程序将在(3)个 UART 连接的(1)个方向上切换。  UART 连接的另一个桥臂将未使用。  单向数据流。  

您可以推荐4:1或3:1组件吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    如果您的 UART 信号的运行电压低于5.5V、我们建议您使用 TMUX1204。 由于它支持1.8V 逻辑、因此它与现代 MCU 兼容、无需电压转换。 如果您需要2个通道、TMUX1209可提供与 TMUX1204相同的功能。

    两个器件的带宽均为125MHz。

    此致、

    Ambroise