This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362:最大额定电流

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/876047/ts5a22362-maximum-current-rating

器件型号:TS5A22362

您好!

我写信询问有关数据表的最大电流额定值:

我是否正确理解它。 尽管此开关可以处理负电压、但 VNC、VNO 和 VCOM 都必须为正(0至 Vcc)、才能使最大额定电流为350mA。 如果 VNC、VNO 和 VCOM 之一对地负、则最大额定电流仅为50mA?

感谢您的提前帮助。

祝你一切顺利、

宜新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yixin、

    50mA 是二极管的最大电流。 这些连接到 GND 和 VCC 的二极管仅在 VNC、VNO 或 VCOM 超出规格(VCC–6或 VCC + 0.5)时有效。

    其他额定电流仅对指定的开关电流有效。 只要信号电压不超过 VCC–6或 VCC + 0.5、这些就是您应该施加到信号上的有效最大电流。

    第三行仅适用于考虑脚注7和8的情况:  

    (7) VCC = 3.0V 至5.0V、TA =–40°C 至85°C
    (8)仅限 YZP 封装

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    这对我们有很大帮助。 我没有其他问题了。

    祝你一切顺利、

    宜新