This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:TMUX1108的传播延迟

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/872674/tmux1108-propagation-delay-of-tmux1108

器件型号:TMUX1108

你(们)好

我想知道在 VDD=3.3和 VSS=0V 时运行的 TMUX1108的传播延迟时间;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闭合的模拟开关相当于电阻器(在 TMUX1108中、典型值为70 Ω、最大值) 105 Ω)直接连接在 S/D 引脚之间。

    传播延迟时间仅取决于任何(寄生)电容的充电(断开)速度。 Ω×5pF 的负载、您会得到一个时间常数为70 μ s (65pF + 5pF)= 4.9ns 的低通滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我知道、TMUX1108的典型 Ron 为4.5 Ω;其中?Ω 为70 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关多路复用器和开关器件的传播延迟的详细信息、请参阅链接的 E2E 帖子。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ω、我错误地引用了 VDD = 1.2V 的值。当 VDD = 3.3V 时、您确实具有4 μ A 的电流。