This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:Cson/Cdon 与频率的关系

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/872146/tmux1108-relationship-of-cson-cdon-with-frequency

器件型号:TMUX1108

大家好、整个团队

在数据表中、ccson / cdon 参数的测试条件为1MHz;

电容是否会随信号频率而变化、如果是、关系如何。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 e2e。 多路复用器的导通电容确实会影响多路复用器带宽-请参阅以下关系、了解低导通电容如何帮助实现更高的带宽。

    此致、

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您;

    我真正想知道 的是、端口电容(cccus/cdon)是否会随信号频率而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、开关的电容是固定的、与信号频率不符。

    上述关系仅显示了在设计开关时、如何通过降低导通电容来实现更高的带宽。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    这对您有很大帮助。