请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH6586 在我的应用中、我想使用 LMH6586模拟 视频输入的视频丢失检测功能来监控模拟视频输出。
我确实有大量未使用的视频输入引脚、因此这不会是问题。
在输出回路到输入时、是否需要考虑任何问题?
当视频输出未被75R 端接至 GND 时、视频输入是否会出现问题?
如果我对输入使用错误的增益、是否存在可能损坏器件的问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sebastian、
我们还没有看到过这样的用例、但我看不到它不起作用的任何原因。
您应该考虑、音频信号可能不会同步、因此 同步检测功能可能无法正常工作。
如果要使用 视频检测功能、请确保在与视频信号相同的电压电平下运行。
大多数视频设备使用75欧姆阻抗、但您可以使用其他阻抗。
对于增益、只要您保持在我们建议的电压范围内、就不应出现任何问题。
如果您有更多问题、请告知我们。
此致、
Ambroise