This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36S08:ON 电容对趋稳行为的影响

Guru**** 2507835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/890350/mux36s08-on-capacitance-influence-on-settling-behavior

器件型号:MUX36S08

尊敬的同事:

现在、我们将向客户推广 TI 高精度实验室 MUX 视频。

但在 Con 中、如下所示:

K 是什么意思? 在视频中、这意味着"其中 K 是使 N 位精确系统稳定所需的时间常数数量"

您能给我们一个 K 示例吗? 这非常令人困惑。

在视频中、举例说明、但我看不到它与 K 相关

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock Su:

    感谢您与 客户分享 TI 高精度实验室多路复用器视频并与我们分享反馈。

     " K "是使 N 位精确系统稳定所需的时间常数数量"。 它是指 计算系统在其最终结果的1%、0.1%、0.01%和0.001%范围内稳定之前必须经过的时间常数"K"的数量。

    使用以下公式计算该值: 时间常数数=−ln (% error/100)

    请参阅以下主题作为示例:

    谢谢

    Saminah