This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:C (on)的最大电容

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511, TMUX6119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/890157/ts12a12511-maximum-capacitance-of-c-on

器件型号:TS12A12511
主题中讨论的其他器件: TMUX6119

您好、TI、

在第5页的 TS12A12511模拟开关的数据表中、表6.5提到了"COM、NC、NO ON 电容"、但仅给出了60pF 的典型值。

是否有任何信息表明通道的最大电容是多少?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E。

    此器件不提供通道导通电容(Con)的最大规格。

    您需要指定最大 Con 的应用是什么? 许多客户根据系统精度要求设计典型参数。

    需要哪个信号电压范围? 我推荐 TMUX6119、它具有通道导通电容和关断电容的最大规格。 请看一下、让我知道您的想法。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    我受到客户组件库的限制、其中 TMUX6119不可用。

    电源为+5V 和-5V、输入应可耐受 +5V 和-5V (输入信号较小)。

    我曾研究过 TS12A12511、因为它具有低导通电阻。

    此致、

    S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多信息。

    此致、
    Kate