This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:TS5A22364YZPR 样片上的屏幕打印为"4B2382"正常批量订单上的屏幕打印为"56338N "原因是什么?它是同一个 IC?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/897781/ts5a22364-the-screen-printing-on-ts5a22364yzpr-sample-is-4b2382-and-the-screen-printing-on-the-normal-batch-order-is-56338n-what-is-the-reason-is-it-the-same-ic

器件型号:TS5A22364

TS5A22364YZPR 样片上的屏幕打印为"4B2382"、正常批量订单上的屏幕打印为"56338N"、原因是什么?它是同一个 IC?

 样片为"4B2382"

 正常批量订单为" 56338N "、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个标记均有效。

    "38"是表示特定器件的顶部标记部分。 其他字符提供批次可追溯性信息、并会相应地发生变化。 "___ 3 8 _"

    谢谢

    Saminah