This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:查看原理图

Guru**** 2392645 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/967626/tmux1574-review-schematics

器件型号:TMUX1574

尊敬的 TI:

附上原理图文件。

请查看并评论。

谢谢你。

此致、

全仁浩

e2e.ti.com/.../TMUX1574_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,全英豪

    我已经了解了布局、其中唯一的意见是 R527电阻器也可以是 DNI。 由于 TMUX1574逻辑引脚上有一个内部下拉电阻器、因此使能端不需要下拉电阻器。

    除此之外、一切看起来都很好。 使用3V Vdd 时、该器件可通过 I/O 处理高达6伏的电压、因此对于 SPI 信号应该可以正常工作、我认为这是3.3V。 如果我错过了电压电平、请务必注意、关断保护(Vdd<1.5V 时的隔离)仅在信号路径上达到3.6V。

    如果您还有其他需要、请告诉我、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    感谢你的答复。

    3V 的测量值为3.296Vdc。 没关系吗?

    此外、"/EN"是到 GND 的内部下拉电阻器、因此无需到 GND 的外部下拉电阻器。 对吗?

    谢谢你。

    此致、

    全仁浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inho、

    是的、这没问题、您的陈述正确无误。

    请告诉我、如果您有任何其他问题、您可能会对此有疑问


    谢谢、
    Rami