This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3V713EL:引脚29 VDD 设计为悬空会导致任何问题?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3V713EL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/907330/ts3v713el-pin-29-vdd-design-as-floating-will-cause-any-issue

器件型号:TS3V713EL

您好、先生、

我的客户设计竞争对手的 PI3V713-A 是主要来源、我们正尝试使用 TS3V713EL 来替代它们。

客户只能接受 P2P 丢弃更换、 不允许更改 BOM。

一旦他们更换了电路板中的 TS3V713EL、他们就会发现该功能不起作用。

我们比较一下、不同的是引脚29设计为浮动、这是 VDD 引脚、如果引脚29 VDD 设计为浮动、会不会有问题?

请帮您提供建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

     TS3V713EL 无法正常工作的原因是该器件需要将所有 VDD 引脚连接到电源。 当并非所有 VDD 引脚上都有电源时、芯片内部的 FET 将不会正确偏置、并且不会按预期工作。

     与 TS3V713EL 上的4个 VDD 引脚相比、PI3V713-A 具有测试模式和3个 VDD 引脚。 TS3V713EL 没有此测试模式功能。

    遗憾的是、我们拥有的其他 VGA 开关在引脚排列方面也会出现同样的问题。  

    如果您的客户可以将此引脚连接到 VDD、则不需要更改任何 BOM、也不需要进行最小的布局更改、因为引脚29靠近引脚32、该引脚已经连接了 VDD 源。 如果这是可能的、TS3V713EL 将正常工作。

    此致、

    Parker Dodson