This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16209A:VOH 和 VOL 值

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT16209A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/903819/sn74cbt16209a-voh-and-vol-values

器件型号:SN74CBT16209A

您好!

我想将 SN74CBT16209AD 用作两个9位总线多路复用器、只使用函数 A1=B1或 A1=B2。 我将为芯片提供5VDC、不想执行任何电平转换。 我想澄清以下几点:

-TTL 3.3或5V (VCC=5VDC)输入的 VOH 和 VOL 电平是多少?

-未使用的 A2引脚、可以保持悬空吗?

-是否提供任何参考设计?

非常感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     SN74CBT16209A 是一款无源 FET 开关、没有任何驱动能力。 由于此器件无法拉电流或灌电流、因此这些规格不适用于器件。

    我在 开关和多路复用器搜索栏中输入 VOH 和 VOL 时发现了这篇文章:

    您可以将未使用的信号引脚保持悬空、但建议 将其接地、以使其保持在已知的电压状态。

    由于您在此 交叉点开关中仅使用函数 A1=B1或 A1=B2、因此您还可以考虑使用两个 背靠背2:1开关(器件搜索工具)来实现交叉点/交换功能(因为开关是双向的)。 根据系统要求、这可能是提高性能、尺寸或价格的选项。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    非常感谢您的重播。 好的、由于开关是无源的、我知道开关的输出电平与输入电平相同、但由于 Ron 电阻而产生一些损耗、这是否正常?

    我查找了其他开关、但使用两条9位总线时、选项不多。

    谢谢!

    此致、

    劳拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laura、

    是的、没错。 这些器  件是无源 FET 开关、可视为具有一定电阻(RON)的导线-如果存在任何信号偏移、则会受到负载条件而不是开关的影响。

     SN74CBT16209A 是我们18个通道的最佳选择。 如果您对此开关有任何疑问、请告知我们。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    我有另一个关于开关输出电压的问题。 在"数字总线开关选择指南"中、我找到了下图。 当 Vcc=5V 时、输出信号下降至4V (大于 Ron 电阻引起的损耗)(我考虑为开关提供 Vcc=4V 的电压、但在观察到图片后、这似乎是一个坏主意。)

    我想知道、如果 VCC 为5V 或4V、5V 输入 TTL 信号是否会衰减。

    非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上一个问题已解决。

    谢谢