This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:1.8V 时的 VIH 似乎大于 V+

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018, TMUX1575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/959119/ts3a5018-vih-at-1-8v-seems-to-be-greater-than-v

器件型号:TS3A5018
主题中讨论的其他器件: TMUX1575

您好!

我一直在使用 TS3A5018进行一个项目、并注意到数据表中似乎存在差异。

我一直想知道的一点是、如果 COM、NC 上的电压较高、并且没有比 V+更长的线路。 具体而言、我要回答的问题是"在 V+= 1.8V 时、您是否可以让 Vcom、VNC 或 VNO = 3.3V?

该数据表提供了有关3.3V、2.5V 和1.8V 电气特性的单独信息。 具体而言、我将查看 Vcom、VNO、VNC (模拟信号范围)和 VIH (输入逻辑高电平)。

每个工作电压的模拟信号范围始终为0V - V+。 但是、每种情况下的输入逻辑高电平范围都不同、如下数据表所示:

工作电压/V VIH 信号范围/V
3.3. 2 - V+
2.5. 1.7 - V+
1.8 1 - 3.6

1.8V 的值似乎与模拟信号范围相矛盾。 模拟信号范围仅达到 V+意味着 Vcom、VNC 和 VNO 必须保持在 V+或低于 V+、而 VIH 范围意味着这些信号的工作电压应高达3.6V。

2.5V 时的 VIH 范围是 V+(即2.5V)、但1.8V 时的 VIH 范围增加到3.6V、这似乎也很少见。

您能否确认以下哪项是正确的?

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luke、

    这是一个很好的发现 这看起来是一个数据表错误、我们将对此进行更正。 此处、VIH 建议的最大电平应始终为3.6V、与电源无关。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    这是否意味着我应该希望此器件在 COM、NC 和/或 NO 引脚上能够在 V+= 1.8V 但3.3V 信号的情况下工作? 或者、V+的最大模拟信号范围是否意味着此配置不起作用?

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luke、

    不、您不应该期望它能正常工作。 正如您所说的、V+的最大模拟信号范围会限制您。 因此、虽然逻辑引脚可以处理大于此值的最大电压、但 NO/NC/COM 开关路径无法处理。  
    但是、如果您正在寻找一个4通道2:1开关、此开关允许您在电源上具有1.8V 电压并且仍在电源轨之外工作并通过3.3V 信号、请查看 TMUX1575。 它可以处理您的目标操作。


    它提供断电保护以消除电源排序问题并保护器件下游、与1.2V 逻辑兼容、并且在逻辑引脚上也有一个集成的下拉电阻器。 这是一个很好的部分、我建议大家看看。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Rami