This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3251:双向

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/943460/sn74cbtlv3251-bi-directional

器件型号:SN74CBTLV3251

我看不到它是在数据表中写入的、即使图中也是如此。 有人能告诉我 SN74CBTLV3251是否是双向的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有模拟和 FET 开关都是双向的。 (闭合开关的行为与小电阻相同。) 请参阅 开关和多路复用器:开关和多路复用器是双向的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    Clemens 正是这款鞋的标志。 SN74CBTLV3251是一款 FET 开关、因此信号可以从任一方向完全相同地传递。 所有源极和漏极引脚还提供断电保护(Ioff)、因此您可以在需要的任一方向上运行该器件、同时支持相同的两种方式功能。

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在下一修订版中将这些数据表答案包含在内? 谢谢。