This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L301:未使用的引脚。

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/936597/ts3l301-unused-pins

器件型号:TS3L301

对于该 IC 的未使用 IO 引脚、我们应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、

    必须使用所有接地和 VDD 连接。

    如果不使用、所有 A 和 B 引脚都可以使用50欧姆电阻器接地。 将它们悬空会导致高频时的信号完整性问题。

    如果未使用选择引脚、则必须通过上拉电阻器将其接地或连接到 VDD、以便始终存在定义的逻辑状态。

    任何连接引脚都不能保持未连接状态。

    在此处观看有关 TI 高精度实验室未使用引脚的视频

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用此 IC 为两种不同的器件选择 SPI 接口、

    我们以1MHz 的 fclk 运行。  

    因为该频率非常低  

    1)。 对于 A 和 B 引脚、我们是否仍然需要50E 电阻器接地?

    2)。 由于此 IC 的带宽过高、I、E、900MHz、这是否会有任何问题、例如拾取不必要的噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、

    在1MHz 时、如果不使用信号路径、即 A/B 引脚、则不应使其保持开路状态、从而导致任何问题。

    2多路复用器实际上并不充当天线、其带宽也高度依赖于负载、即高容性负载将具有较低的带宽。 但是、如果系统中有其他噪声源通过开关发送噪声信号、则开关通常不会将信号内容大幅降低到低于带宽的水平、但很可能不会拾取噪声并将噪声信号注入开关。  

    最棒的

    Parker Dodson