主题中讨论的其他器件: TMUX1574
您好!
我的客户正在寻找 ESPI MUX 解决方案、最大频率为66MHz。
SN74CBTLV3257能否支持 ESPI MUC 规范?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户正在寻找 ESPI MUX 解决方案、最大频率为66MHz。
SN74CBTLV3257能否支持 ESPI MUC 规范?
您好、Jim、
您尝试使用 ESPI 切换哪些信号?
您是切换 MOSI/ MISO/CS/CLK 线路、CS 线路、还是也可能切换复位/警报引脚?
此外、带宽可能有点小-我认为这更取决于设计人员的选择、但我通常会针对 最小带宽要求执行基频* 3。 对于将其置于-3dB 带宽范围内的198MHz 上的66MHz、但在198MHz 下接近-3dB 点。 TMUX1574是该器件的更新版本、具有更高的带宽、有助于消除由于更高的频率而导致的衰减。
但是、另一个需要注意的问题是、当通道连接时、上述两个开关都可以在它们不进行切换时处理 ESPI 规格; 但是、如果在数据传输期间尝试切换、则会导致数据丢失、因为切换的转换时间会导致位丢失。 这将取决于应用的重要性。
请告诉我您计划切换哪些信号、我们可能会提供更好的切换。
最棒的
Parker Dodson
您好、Jim、
SN74CBTLV3257适合此应用。 但是、您将需要2个用于该应用的 IC。 我们没有8通道2:1、因此我认为这将是我们的最佳选择。
正如我之前提到的、SN74的唯一问题是带宽变得非常紧张、您可能会损失比预期的更多的信号。 这不应该是问题、因为我们的带宽超过3倍、但 TMUX1574是具有更高带宽的替代方案。
如果您需要任何其他信息、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson