This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A9411:使用超出绝对最大电压额定值

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A9411, TS5A22362
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/948619/ts5a9411-usage-outside-abs-max-voltage-ratings

器件型号:TS5A9411
主题中讨论的其他器件: TS5A22362

您好!

如果观察到输入和输出电流钳位的电流额定值 (处于关闭状态)、是否可以超过负输入(NO、COM)电压额定值?

谢谢

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在电源轨上保持0.3V 的电压、则没有电流流经钳位二极管、因此如果不允许超过电压、二极管或钳位电流的规格将毫无意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TINA 仿真中的 Ts5A9411是否也会考虑内部钳位二极管?
    如果没有、我可以在仿真中使用哪种类型的二极管?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您需要针对输入/输出引脚上的负电压进行设计的用例是什么? 根据您的系统要求、我可能会推荐具有断电保护功能的不同开关。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Kate、

    这是一个多功能模拟输入。
    当被用作直流电压输入(10Vdc)时、这个开关连接一个电阻器来形成一个输入分压器。
    当用作 RTD 输入(注入电流)时、开关保持断开状态。 (请参阅草稿)
    测量还应能够达到负电压(大约-2.5/-3Vdc)。 在这种情况下、内部二极管将开始工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    感谢您提供图像。 请注意、-2.5VDC 至-3VDC 的负电压超出了工作范围、因此该器件在绝对最大额定值表中的额定值。  

    应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些是应力额定值
    这并不意味着器件在这些条件下或在超出建议条件下的任何其他条件下能够正常运行
    运行条件。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。


    我建议您寻找具有双电源的开关、以支持正负输入/输出电压。 另一个探索电源是否灵活的选项是 TS5A22362。 这是一款单电源器件、能够将 VCC - 5.5V 范围内的正负输入/输出电压传递到 VCC。  

    请告诉我您的想法。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    我认为这是一个很好的解决方案
    感谢你的帮助

    Robert