This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3384A:CAN SN74CB3Q3384A 支持1000 Base-T 开关

Guru**** 1155210 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3384A, TS3L501E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/802080/sn74cb3q3384a-can-sn74cb3q3384a-support-1000-base-t-switch

器件型号:SN74CB3Q3384A
主题中讨论的其他器件: TS3L501E

尊敬的 TI 团队:

   SN74CB3Q3384A 能否支持1000 Base-T 开关?

   如何确定芯片是否支持千兆位以太网交换、需要检查哪些参数?    

此致!

Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    在评估开关是否支持信号标准时、您需要查看以下内容:

    1) 1)确定交换机配置。   需要切换多少个通道(通道)的数据?  如果它们是差分的、则每个通道需要2个通道。   您需要多少输入和输出?   

    2) 2)确定电压范围。  通常情况下、1000Base-T I 已经看到3.3V 信号

    3)每个信号路径的带宽。  我们建议选择带宽为时钟频率3倍的开关。

    下面的这篇文章显示了如何计算 每个信号路径的时钟频率或带宽。  

    TS3L501E 是我们用于1000Base-T 应用的常用器件之一。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam:
    谢谢!

    Eric