器件型号:SN74CBT16245-Q1
您好,
我对 SN74CBT16245-Q1有两个问题
1.在数据表中,建议的电源电压 为4V 至5.5V,那么我是否可以使用 3.3V 电源?
2.我想传输250m bps 信号(一侧是1.8V LVTTL 标准、另一侧是3.3V LVTTL 标准)、这个芯片是否合适?
谢谢你。
此致。
张加文
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:SN74CBT16245-Q1
您好,
我对 SN74CBT16245-Q1有两个问题
1.在数据表中,建议的电源电压 为4V 至5.5V,那么我是否可以使用 3.3V 电源?
2.我想传输250m bps 信号(一侧是1.8V LVTTL 标准、另一侧是3.3V LVTTL 标准)、这个芯片是否合适?
谢谢你。
此致。
张加文
是的、这也是 RGMII 应用。
我不使用 SN74AXC8T245-Q1的原因是 SN74AXC8T245-Q1的传播延迟太高:
它将使125MHz 速率下的时序裕度变得非常小。
TI 数据表 SPRAAU2A–2008年4月–2009年10月修订版提供了两个原因、说明了我们为何 无法使用标准 LVCMOS 类型来传输 RGMII 接口的电压:
在数据表 SPRAAU2A–2008年4月–2009年10月修订版中、TI 推荐使用 FET 开关的 RGMII 电压电平转换电路:
在此电路中,FET 开关为 CBT3245,与 SN74CBT16245类似。 CBT3245建议的电源电压为4V 至5.5V
但在这种电路中、TI 使用3.3V 电源电压、因此我想与您确认3.3V 是否正常。
谢谢你。
SPRAAU2是2008年编写的、当时 LVC 系列中的电平转换器速度最快。 AVC 系列具有更好的输出驱动器、AXC 器件甚至更新型。 我想 SN74AXC8T245-Q1可以正常工作。
SN74CBT3245A 具有与 SN74CBT16245-Q1相同的电源限制、因此、后者似乎可以使用3.3V 电压。 但请注意、上拉电压不需要与电源电压相同;您只需以5V 的电压运行 CBT
(上面显示的电压钳位配置与 LSF 转换器中使用的机制相同。 请参阅应用手册 《使用 LSF 系列进行电压电平转换》(SLVA675)和视频系列 《了解 LSF 系列双向多电压电平转换 器》、了解引脚 A1/B1上的电路如何工作》。)