This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3126:SN74CBTLV3126RGY:散热垫

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/841745/sn74cbtlv3126-sn74cbtlv3126rgy-thermal-pad

器件型号:SN74CBTLV3126

它可能关注的对象、

我想知道 SN74CBTLV3126RGY 散热焊盘的连接。

请告诉我焊盘连接是否为 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74CBTLV3126RGY 散热焊盘通过导电芯片连接以电气方式接地。 这意味着散热焊盘可以悬空或直接接地

    我们的一款新型多路复用  器 TMUX1511具有比您的应用所需的 RGY 更小的 QFN 封装、而且该器件具有更宽的电源和1.8V 逻辑。

    如果您对此器件有任何疑问、请告诉我。

    谢谢

    Saminah