This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:SPI 负载故障问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, SN74CB3Q3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/838441/tmux1574-spi-load-fail-issue

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3257

你好

      客户使用 BMC->U119 SPI mux->load SPI flash and use another path I/O card->U549->U119->load SPI flash。  

      U119是 TMUX1574、加载 SPI 闪存代码失败。 但是 、如果将 U119更改为  SN74CB3Q3257。 SPI 闪存代码加载成功。 为什么问题会导致问题的腐朽和差异? 测试波形。 谢谢你。  

e2e.ti.com/.../Sparrow_5F00_09112019.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    两个开关都使用什么电压电源? 最大 SPI 时钟信号频率是多少?

     您为什么使用两种不同类型的开关 SN74CB3Q3257 和 TMUX1574?

     TMUX1574 器 件专为 SPI 多路复用器应用而设计、具有宽工作电压和1.8V 兼容控制逻辑、因此适用于多路复用 SPI 线路等多种应用。

    我正在查看示波器快照、并向您提供更多详细信息。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Saminah

            电源电压为3.3V 和 50MHz。 如果使用 U119 3257 ,BMC 加载 SPI 闪存代码失败。 但 U119从3257更改为 TMUX1574 。 BMC 加载 SPI 闪存代码成功。 我们  稍后将在 TMUX1574和3257之间发送比较波形。 谢谢你。  

    BR

    Patrick

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

          随附客户问题说明和测试波形。 对此问题有任何意见吗? 谢谢你。

    BR

    Patricke2e.ti.com/.../Issue-Description.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您分享详细信息。

    查看您分享的波形、我们仍然需要一些更多信息来了解问题。

    是否可以共享以下信息:

    • 电路板布局
    • 器件型号(原理图中包含的 TI 开关除外)
    • 用于闪存部件的 VIH 和 VIL
    • 驱动强度和上升时间

    如果信息效果更好、您可以通过电子邮件共享信息。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Saminah

           谢谢。 我们将在从客户处获取上述信息的同时更新上述信息您是否可以帮助向我发送电子邮件? 谢谢你。  

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 请在 saimnah_c@ti.com 上分享详细信息。