This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:它是否支持速率为5Gbps 的 USB3.1?

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1171866/tmux646-does-it-support-usb3-1-with-rate-at-5gbps

器件型号:TMUX646

大家好、

   我的客户希望使用 TMUX646以 5Gbps、CAN 数据和 I2C 的速率切换 USB 数据。 我发现 TMUX646的带宽为6G。 为了确保这一点、您能否帮助确认 TMUX646是否能够满足客户的需求?  还有其他需要考虑的吗?

您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nan、

    USB3.1的频率带宽是多少? 传输速率为5Gbps,但这不一定与频率带宽相关(请参阅: [常见问题解答]如何根据协议的数据速率选择正确的模拟开关/多路复用器带宽?)。
    通常、 我们建议使用 带宽至少为您尝试通过的信号带宽的1.5倍的器件。 我怀疑5Gbps 是传输速率、但频率带宽将接近一半、这将使其非常适合其应用。  
    决定此器件是否工作的另一个因素是 CAN 总线的电压。 您知道他们在做什么吗?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

       感谢您的快速回复和学习链接。

        基于 USB 协议的双倍数据速率(链路中的红色模式)、5Gbps 需要2.5GHz 的带宽。 因此,2.5GHz*2<6GHz。 因此、它似乎 满足了客户的需求。 我是对的吗?

       至于 CAN、客户告知 CAN 总线的最大电压为5V。 TMUX646的范围为1.5-5.5V。 所以它似乎可以正常工作。

       总之 、TMUX646适合客户的设计。 我是对的吗?

    您的

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nan、

    是的、您在这里的想法是正确的! TMUX646应能够通过所有这些信号!

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

      感谢您的验证。

    您的