This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用 TUSB1002A/TUSB522P USB3.0 Gen1转接驱动器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P, TUSB1002A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/814280/tusb1002a-tusb522p-usb3-0-gen1-re-driver-recommended

主题中讨论的其他器件:TUSB522PTUSB1002A

您好!

在我们的设计中、USB3第1代总长度约为17.5英寸、包括一根 FPC 电缆(7736mil)和2个 FPC 连接器。

您是否建议我们使用 TUSB1002A 或 TUSB522P 来满足此应用中的长迹线?

谢谢。

此致、

邓肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用 TUSB1002A、因为它是线性转接驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

    感谢您的回复。

    我看到了 TUSB522P:PCH 到转接驱动器的长度限制< 20英寸、转接驱动器到连接器的长度限制< 6英寸、  

    20英寸和6英寸是 PCH 与连接器之间的最大长度限制、AM I RIGHT ?

    谢谢  

    此致、

    邓肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的