This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:根据数据表、工作温度似乎仅高达85°C? 如果将该部件的温度增加三倍,达到250°C,该部件是否会被销毁?

Guru**** 1830380 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/834255/ts3a5018-according-to-datasheet-it-looks-like-operating-temperature-is-only-up-to-85-c-will-this-part-be-destroyed-if-that-s-tripled-up-to-250-c

器件型号:TS3A5018

E2E、  

250°C 以上的峰值温度和最长耐久时间是多少?SMT 和返修流程中是否还有其他要求?

根据数据表、工作温度似乎仅高达85°C? 如果将该部件的温度增加三倍,达到250°C,该部件是否会被销毁?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

     TS3A5018的最高回流温度为260°C 因此您的部件不会被销毁。

    这些信息可在TI.com 上器件文件夹的"质量和封装"选项卡中找到(请参阅所附图像)。  在您的器件型号下、转至"MSL 等级/回流焊峰值"列、查看 最高回流焊温度260°C

     如果 您有兴趣了解更多信息、我们还提供了另一个有关 e2e 的精彩主题、其中包含有关此主题的多个资源。

    谢谢、

    Saminah