This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有单端输入的差动多路复用器

Guru**** 709140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/833104/differential-mux-with-single-ended-input

您好!

您是否有任何2:1差动多路复用器、它以单端方式提供输出。

输入信号频率为100MHz 方波

信号的上升时间小于1ns。

输出应采用 LVCMOS 或任何其他技术。

谢谢、

Muni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有支持差分输入的逻辑器件。 但是、您能否在单个输入逻辑器件上仅使用其中一个差分对输入?

    我添加了多路复用器和开关团队进行评论。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muni、您好!

    您能更详细地解释一下上升时间的含义吗? 您是指 tON、tOFF、tswitch 还是传播延迟?

     我们有 TMUX1136  - 2:1、2通道精密开关,带宽为250MHz。

    此处 是我们的2通道 开关(差动多路复用器、可提供单端输出)的链接。 请看一下这些开关、让我知道这是否是您可以在应用中使用的器件。

    谢谢

    Saminah