This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3253:ESD 额定值与 TMUX1209

Guru**** 1101180 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1209
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/829552/sn74cbt3253-esd-rating-vs-tmux1209

器件型号:SN74CBT3253
主题中讨论的其他器件:TMUX1209

大家好、

我们的客户需要 SN74CBT3253PW 的 ESD 等级(HBM 和 CDM)。

您是否能够提供此信息? 提前感谢。


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、


    我已向我们的质量工程团队提出请求、以帮助提供这些数据。 由于这是一个非常旧的器件、因此可能需要一段时间才能找到此信息的正确位置。

    如果我们找不到该数据、您是否能够改用 TMUX1209等器件?  您连接到开关的是什么、或者您通过了什么信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    该团队能够找到一些数据、显示该器件的 HBM 和 CDM 通过高达1kV。 这是数据表之外提供的信息、可帮助客户做出工程判断。

    如果您需要的电压高于此值、我建议您使用如前所述的 TMUX1209。