This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:单信号输入,未使用 NC2,悬空或连接到 GND?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/828294/ts5a22364-single-signal-input-nc2-is-not-used-float-or-connect-to-the-gnd

器件型号:TS5A22364

尊敬的团队:

我的客户希望使用单端输入、因此他们只使用 NC1、而不使用 NC2。 它们如何处理 NC2、悬空或连接到 GND?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    如 E2E 帖子的"常见问题解答"部分所述:


    我应该如何处理开关未使用的输入/输出?

    开关通道输入可保持悬空或端接至 GND (这有助于减少信号反射)。 但是、诸如选择引脚、OE 引脚和其它逻辑输入的开关逻辑输入不应悬空。  默认情况下、它们应连接到 VCC 或 GND。

    此致、
    David