大家好、
我使用的是 R+和 R-组合应变仪、3根导线、如下所示:
""="">
我将公共点(红色)连接到 GND、然后使用 TS5A4624将白色和黑色多路复用为分压器、然后再连接到模数转换块:
它的工作非常好、但现在我尝试使它变得更好。 目前的主要问题是温度可感知性。
在我的应用中、V+为3.0V、因此多路复用器中的电流约为1.5mA、而我的 LSB 约为3m Ω、因此传感器的变化约为2nA。 那么、泄漏电流随温度的变化可能成为一个问题吗? 也可能是因为常闭上的 R_ON 与绝不会随温度的变化而变差?
您是否认为有更好的组件(引脚对引脚兼容)在 NC 之间保持良好的匹配特性、并且在温度(以及随着时间的推移)方面没有任何变化?
我不关心这两种方法的变化、因为我减去两种测量的结果以获得有用的结果。 因此、我只需要避免通道特性之间的不匹配。 只要通道特性之间的差异更好、也可以实现较高的 R_ON (<50欧姆)。
欢迎您提出任何意见/想法、
祝你度过美好的一天!
Thomas