This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:模拟信号

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS5A22362, TMUX6136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/867984/tmux1574-analog-signal

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件: TS5A22362TMUX6136

数据表显示、它 在源极(SxA、SxB)和漏极(Dx)引脚上支持双向模拟和数字信号、并且可以传递高于电源电压(最高 VDD x 2)的信号、最大输入/输出电压为5.5V。 我是否必须将模拟信号耦合到2.5V?  该 IC 是否允许负电压?  是否有其他类似此器件的器件允许交流耦合模拟信号?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖到 E2E。 在 TMUX1574数据表的"建议运行条件"表中、您可以看到最小输入/输出电压 VS 和 VD 为0V。 因此、该开关无法传递负电压(或交流耦合信号)。 您当然可以对信号进行偏置、以便整个峰峰值电压范围处于 VS 和 VD 的建议工作条件范围内。

    如果您无法偏置信号、我建议使用 TS5A22362、这是一款能够切换负信号的2:1开关。 您的电源电压是多少? 您需要通过的信号的峰峰值电压是多少?

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kate!

    我计划使用+5V 电源、最大 Vpp 为10V。  我相信 TS5A22362将适合我的应用。

    再次感谢、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我对延迟答复表示歉意。  

    实际上、TS5A22362不支持10Vpp 信号。 查看下表、该表展示了器件的负信号传输能力。 TS5A22362可传递高达 VCC 和低至 VCC - 5.5V 的信号(包括低于接地值的信号)。 因此、对于5V 电源、支持的最小电压为-0.5V。

     

    TMUX6136呢? 该器件可与+/-5V 双电源配合使用、并传递10Vpp 的轨到轨信号。

    此致、

    Kate  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新!