请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC2G66 主题中讨论的其他器件: TS5A23166
您好!
SN74LVC2G66中的 VCC 为0V 时是否会出现反向电流?
我从实验中得到的测试结果表明,B 侧有时会短路,而 B 侧有时不会短路。
如果没有 VCC、是否会发生这种情况?
当3.3V 位于 B 侧且没有 VCC 时、我们无法知道是否会出现问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
SN74LVC2G66中的 VCC 为0V 时是否会出现反向电流?
我从实验中得到的测试结果表明,B 侧有时会短路,而 B 侧有时不会短路。
如果没有 VCC、是否会发生这种情况?
当3.3V 位于 B 侧且没有 VCC 时、我们无法知道是否会出现问题。
您好!
您似乎在询问 关断保护。 以下是一篇介绍断电保护的很好的 E2E 帖子。 当开关电源未通电(VCC = 0V)时、具有断电保护功能的 TI 开关将在 I/O 和数字引脚上保持高阻抗状态(无反向电流)。
SN74LVC2G66没有断电保护、因此当 VI/O 超过 VCC 时、内部 ESD 二极管将正向偏置。
TI 有许多具有断电保护功能的开关。 您可以使用 在线产品搜索工具 、根据配置、通道和功能(例如断电保护)选择开关。 我发现 TS5A23166是一款双通道2:1开关、能够在 VCC = 0V 时保持高阻抗状态、从而保护您的信号路径和系统。 如果您希望在 VCC = 0V 时 I/O 上出现信号、我建议将 SN74LVC2G66替换为 TS5A23166。
此致、
Kate