This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:调整选择阈值

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, TLV7011, TLV4041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/864412/sn74lvc1g3157-adjust-select-threshold

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件: TLV7011TLV4041

您好!

我对 SN74LVC1G3157模拟开关有疑问。 该器件功能非常适合我,但我想将选择阈值从大约0.7 vcc 调整到固定的4.1 V。 是否有创造性的最小电路选项可实现此目的或采用不同的类似小尺寸 IC?

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您的应用需要4.1V 的输入电压高电平(VIH)吗? 我们的大多数开关支持3.3V 逻辑电平(VIH ~= 2 - 2.4V)、而一些较新的开关具有1.8V 逻辑电平兼容性、因此这些 VIH 阈值将低于您所需的值。

    您的系统的电源电压和信号路径电压是多少? 您能否提供方框图或原理图?

    谢谢!

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要固定阈值(与特定范围 VIL…VIH 相反)、则必须添加一个比较器。 TLV4041或 TLV7011是一些具有内置迟滞和推挽输出的小型选项。