This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5017-Q1:推荐用于 SPI 应用的6:1 MUX

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5017-Q1, TS3A5017
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/850629/ts3a5017-q1-to-recommend-6-1-mux-for-spi-application

器件型号:TS3A5017-Q1
主题中讨论的其他器件: TS3A5017

我的客户希望使用 MUX 对基于 SPI 通信的多个存储器进行 FPGA 访问。

您能帮助为 我的客户推荐合适的器件吗?

 

请求规格:

应用: LED 标牌应用(FPGA 和内存之间的 MUX)

电压:3V 至3V

信道计数:6:1

 

问题:

1.能否帮助您推荐适用于6:1 SPI 协议的多路复用器?

我们发现 TS3A5017-Q1是一款2通道4:1开关、可支持 SPI 信号。 是否可以用于6:1 SPI 应用程序?  

3.根据 TS3A5017 (非自动版本)特性描述、它支持未提及 SPI 的 I2C 通信。 剂量 TS3A5017还可以支持 SPI 协议?