请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G3157 主题中讨论的其他器件: TS3A5223
我使用的是 Vcc = 3.3V 的 SN74LVC1G3157
数据表第3页建议最大值 dt/dv=10ns/V
但是、I2C 信号的下降时间可能长达300ns、远远超过建议的最大值 dt/dv=10ns/V 输入信号转换率对于时钟触发器或锁存器至关重要。
我的问题是:
(1) "最大值 dt/dv=10ns/V"是否是硬性要求?
(2)如果我的输入不满足"最大值 dt/dv=10ns/V"的要求、会发生什么情况?
谢谢