This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1111:低电流电源轨开关

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1111, TS3A4751, TMUX1113
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/845179/tmux1111-low-current-power-rail-switching

器件型号:TMUX1111
主题中讨论的其他器件: TS3A4751TMUX1113

尊敬的 TI 团队:

我们正在寻找一个开关/多路复用器来选择4个3.6V (最大值)输入电源轨中的1个。 平均连续 电流将低于2mA、这是一种电池供电的应用。 因此、我们需要一个低压降、低 IQ 解决方案。

我遇到了 TMUX1111、它看起来很有价值、但它似乎被营销为信号开关、而不是负载开关。 它是否适合我们的应用? 交叉传导呢?

在其 d/s 中显示"电源布线"的替代产品可能是 TS3A4751、但它的最大电压为3.6V、我不知道是否可以达到90%的最大时间

请告知、我也可以选择替代器件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您在 e2e 上发帖。

    如果电流小于绝对最大额定值并且处于建议的电压范围内、您可以将信号开关用作负载开关。

    TMUX11xx 系列器 件提供极低的导通和关断泄漏电流以及低电荷注入。   TMUX1111 是一个不错的选择、但对于交叉传导、请查看 TMUX1113 、因为它具有先断后合开关、因此该器件可用于交叉点开关应用。

    根据您分享的详细信息、TMUX1113比 TS3A4751更适合、 因为它具有宽工作电压范围(1.08V 至5.5V)以及 先断后合功能。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Saminah!