This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G66:SN74LVC1G66DSF 的 IBIS 模型

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/858026/sn74lvc1g66-ibis-model-of-sn74lvc1g66dsf

器件型号:SN74LVC1G66

大家好、

我的客户申请 了 SN74LVC1G66DSF 的 IBIS 模型。 请提供数据吗?

如果我们没有、客户如何进行仿真?

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我忘记了。

    哪种封装可能接近 SN74LVC1G66DSF 的规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masayoshi、

    可在 SN74LVC1G66 产品文件夹页面 的"设计和开发"下获取 IBIS 模型。

      DSF 封装引脚与数据表中所示的 DRY 封装引脚相匹配。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    感谢您的评论。

    客户希望在使用 IBIS 模型输入信号时检查瞬态输出波形。 是否可以进行仿真?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

     

    由于 ibis 模型包含系列交换机模型,因此这是可能的,但我不推荐它。 交换机本身的寄生效应不存在,也不能准确地表示模拟交换机响应。

     

    相反、我建议您使用适用于此器件的 hspice 模型。

    此致

    Saminah